问题描述:
如何在无HMIGXU3512和HMIGXU5512源程序的情况下修改I/O管理器中外围设备的IP地址?所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU解决方法:
如果没有禁用默认的双击画面斜对角进入系统菜单功能前提下,进入系统菜单,在脱线--I/O管理--设备配置中选择相应的设备,在IP地址栏里面可以直接修改保存即可。



是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
如果没有禁用默认的双击画面斜对角进入系统菜单功能前提下,进入系统菜单,在脱线--I/O管理--设备配置中选择相应的设备,在IP地址栏里面可以直接修改保存即可。



是否有帮助?