我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]XBTR411的编程电缆是什么?
问题描述:
XBTR411的编程电缆是什么

所属产品线:
Magelis XBT N, R, RT

解决方法:

编程电缆是XBTZ925(B)+TSXCUSB485。(XBTZ925订购时是包括两根线XBTZ925(A)适配器(RJ45/RJ45)和XBTZ925(B)适配器(25引脚SUB-D/RJ45))。