Vijeo Designer V6.2如何调用文本文件并在画面进行显示?
问题描述:
Vijeo Designer V6.2如何调用文本文件进行显示所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
1.使用记事本创建几个文本格式(*.txt)的文件,保存文件时选择Unicode编码格式。
2.打开Vijeo Designer V6.2软件,导航窗口中双击“环境”,再双击“文本”,添加文本文件并选择文本的路径(路径名尽量不要太长)。如果需要在画面切换多个文件,文本别名命名方式为“文件名+文件ID+语言ID”。例如:

3.打开“工具箱”,选择“文本显示”中的控件“TextDisplay_01”并拖至画面,将文件号选为true,可关联文件号变量,通过改变此变量的值切 换不同的文件进行显示;块号也可关联变量,通过改变此变量显示文本不同段落。
例如:给文件号变量INT01赋值01,语言ID为2,画面中将显示别名为file00102的文件。
如果不需要进行多文件切换,文件别名可不按照上述方式命名,控件中文件号也选为false.
是否有帮助?