我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer 组态时,变量是从.XVM文件导入的,字中取位时使用“设备名.变量名.X(位)”报语法错误,如何处理?

问题描述:
Vijeo Designer 组态时,变量是从.XVM文件导入的,字中取位时使用“设备名.变量名.X(位)”报语法错误,如何处理?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Designer 组态时,变量是从.XVM文件导入创建的,通过“设备名.变量名.X(位)”来实现字中取位时报语法错误,如下图:

解决办法是:从设备新建变量时,选择变量的创建方式为“保留相同名称的变量”,这时就可以通过“变量名.X(位)”来实现字中取位了,如下图: