FA419102
FA419102
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIST6除了通过交叉同时点击屏幕的左上角和右下角可以进入硬件配置界面,还可以通过哪一种方式进入?
问题描述:
HMIST6除了通过交叉同时点击屏幕的左上角和右下角可以进入硬件配置界面,还可以通过哪一种方式进入?
所属产品线:
HMIST6基础型触摸屏; EcoStruxure Operator Terminal Expert
解决方法:
还可以通过编程来实现,如下截图:
首次发布日期:
2021/5/17
修订日期:
2021/5/17
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
HMIST6基础型触摸屏
探索更多
范围:
HMIST6基础型触摸屏