FA419107
FA419107
我们今天能为您提供什么帮助?
最新的Ecostruxure Operator Terminal Expert的授权可以在3.1和3.2的版本上使用吗?
问题描述:
最新的Ecostruxure Operator Terminal Expert的授权可以在3.1和3.2的版本上使用吗?
所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert
解决方法:
可以,不分3.1或3.2的版本。
首次发布日期:
2021/5/17
修订日期:
2021/5/17