FA419111
FA419111
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]HMIGXU系列触摸屏第一次传输程序是否可以使用U盘传输?
问题描述:
HMIGXU系列触摸屏第一次传输程序是否可以使用U盘传输?
所属产品线:
Vijeo Designer Basic
解决方法:
可以使用U盘传输,注意U盘格式化为FAT32,尽量不要超过16G。
首次发布日期:
2021/5/17
修订日期:
2021/5/17