我们今天能为您提供什么帮助?

HMIGTU系列控制模块配置的是HMIG5U,编译生成提示警告,可选驱动器路径未指定,需要使用可选驱动器的一些功能可能不工作?

问题描述:
HMIGTU系列控制模块配置的是HMIG5U,编译生成提示警告,可选驱动器路径未指定,需要使用可选驱动器的一些功能可能不工作。

所属产品线:
Magelis GTU

解决方法:

HMIG5U是win7 嵌入式系统,系统是分区的。在数据定位里,可选驱动器设置如下即可: