我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM28系列伺服可以通过哪些方式修改参数?
问题描述:
LXM28系列伺服可以通过哪些方式修改参数?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

LXM28系列伺服修改参数可以通过三种方式:

一.通过面板修改参数。

二.通过SOMOVE连接伺服修改参数,联机电缆型号为TCSMCNAM3M002P。

三.通过多装载器VW3A8121将参数设置传送到PC或其他驱动放大器上。