Lexium 28运动控制自整定时如何调整整定运行行程和整定速度?
问题描述:
Lexium 28运动控制自整定时如何调整整定运行行程和整定速度?所属产品线:
Lexium 28运动控制解决方法:
1.使用Lexium 28运动控制面板时,设定P9-20设定为0,则自整定为双向运行,P9-20设定为2则自整定方向为单向运行,P9-26设定正向的运动范围,P9-27设定反向运动范围,单位均为PUU,即经过电子齿轮比之后的用户单位,P9-29设定整定的速度,BIT0-BIT15为正向运行速度,BIT16-BIT31为反向运行速度,完成后需要设定P2-32为2或3,即可进行自整定。
2.使用somove设定时,需要先启用专家模式,在设备菜单的用户等级中设置用户等级,选择专业,密码为696969,应用后,选择调试菜单中的comfort tuning,在弹出的窗口中设定P9-20,P9-26,P9-27和P9-29,参数定义和面板设定时相同,运行模式选择自动调整,点击功率开启使能,点击继续的开始进行整定,等待整定结束。
是否有帮助?