我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Lexium26伺服是否有可以查看到自整定状态的参数?
问题描述:
Lexium26伺服是否有可以查看到自整定状态的参数?

所属产品线:
Lexium 26睿易系列伺服

解决方法:

P9-30可以看到自动调整的状态,一般值为2表示已经成功结束,具体其他状态如下:

P9-30 自动调整 - 状态

在下述运行模式中可用:PT, PS, V

值0:未激活

值 1:启用

值 2:成功结束

值 3...9:保留。

值 10:P9-15 不能设定

值 11:P9-16 不能设定

值 12:P9-17 不能设定

值 13:P9-18 不能设定

值 14:P9-19 不能设定

值 15:P9-21 不能设定

值 16:P9-22 不能设定

值 17:P9-23 不能设定

值 18:P9-24 不能设定

值 19:P9-25 不能设定

值 20:P9-32 不能设定

值 21:无法启用输出级

值 22:Hold启用

值 23:电机不确定

值 24...26:保留

值 27:自动调整无法启用

值 28:自动调整未成功执行

值29:已保留

值 30:低Effort

值 31:AVG Zero Init Value

值 32:发现Cost-Factor错误

值 33:Pos tune user gain modified

值 34:未识别出电机

值 35:LTNP 步骤已更新

值 36:运动过小

值 37:LTNIV 检查

值 38:ICMD Sat

值 39:速度过低 (小于额定速度的 10 %)

值 40:加速度/减速度过低 (小于额定加速度/

减速度的 33 %)

值 41:加速度/减速度过高 (大于额定加速度/

减速度的 90 %)

值 42:需要重力补偿

值 43...45:保留

值 46:负载惯量与电机惯量之比过高 (>30)

值 47...49:保留

值 50:P9-15 设为 0

值 51:自动调整时输出级禁用

值 52:电流饱和

值 53:已保留

值 54:激励不足,无法执行自动调整

(运动特征曲线不佳:距离短、加速度/减速度小,

等等)

值 55:Effort不足

值 56:自动调整时停止

值 57:电机不确定

值 58:运动特征曲线超出有效范围

值 59:自动调整时增益无效

值 60:运动不足

值 61...69:保留