问题描述:
Lxm16系列的电机有高精度和低精度两种,驱动器是否通用?所属产品线:
Lexium 16系列伺服解决方法:
Lxm16系列的电机有高精度和低精度两种,两种电机的编码器不同,驱动器在处理编码器信号时硬件电路上有所差异。所以旧版本的驱动器(出厂时固件版本FW V1.02.04)之前的驱动器不能兼容高精度电机,之后的驱动器可以兼容高低精度的电机。注意两者的编码器线不能通用,要使用对应的编码器线缆。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Lxm16系列的电机有高精度和低精度两种,两种电机的编码器不同,驱动器在处理编码器信号时硬件电路上有所差异。所以旧版本的驱动器(出厂时固件版本FW V1.02.04)之前的驱动器不能兼容高精度电机,之后的驱动器可以兼容高低精度的电机。注意两者的编码器线不能通用,要使用对应的编码器线缆。
是否有帮助?