我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EcoStruxure Control Expert15.0支持什么操作系统?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert15.0支持什么操作系统?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

EcoStruxure Control Expert15.0 目前只支持win10 64位专业版(最低版本要求强制为1809)和win sever 2019操作系统。