ATV12变频器本地远程切换如何设置?
问题描述:
本地频率给定为面板上导航旋钮,启停为LI1,远程频率给定为AI1(4-20mA),启停为端子LI1。所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
如果不清楚如何进入菜单和接线,请点击相关链接查看:
ATV12菜单操作方式:操作方式
变频器给定切换接线图:接线图
本地远程功能描述:
1、本地模式时,使用面板调速端子启停,面板是导航旋钮,启停端子是LI1。
2、切换设置,变频器通过 LI3 实现'本地/远程'切换,LI3 未接通+24V为本地,LI3 接通+24V时为远程。
3、远程模式时,频率给定为 AI1(4~20mA),启停是端子 LI1。
设置步骤:
本地模式和远程模式切换设置,需要设置六个参数。
①设置给定1通道为集成导航按钮。面板旋钮调速需要进入rEF菜单调整,设置范围0-100对应0-50Hz;②设置通道配置为分离模式;③设置命令通道1为端子;④设置强制本地分配为LI3;⑤设置强制本地给定为AI1;⑥设置AI1最小值4mA,最大值20mA。
参数设置是否正确请按如下步骤检测:将+24V和LI1端子接通,变频器运行,到REF菜单里面旋转导航旋钮调频率。将+24V和LI1、LI3都接通,变频器运行,通过AI1接受4-20mA模拟量调频率。
是否有帮助?