我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Modicon TM241如何配置Profibus模块TM4PDPS1
问题描述:
Modicon TM241配置Profibus模块TM4PDPS1

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

当您使用模块Profibus TM4PDPS1配合PLC TM241xx时,必须使用:

-配置了不带看门狗的专用PROFIBUS任务(不要使用MAST任务)

-专用PROFIBUS任务的优先级必须低于MAST任务。例如:如果MAST任务的优先级值为1,那么TaskProfibus需要优先级值为10。

-设置PROFIBUS任务周期时间不要超过10毫秒。