我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
是否可以通过EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.1 版本来设置触摸屏的IP地址?
问题描述:
是否可以通过EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.1 版本来设置触摸屏的IP地址

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.1 这个版本软件不能设置屏的IP地址,可以升级软件到EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.1 SP1A或者EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.1 SP1B版本就可以设置了。