我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]有没12脉冲的变频器推荐?

问题描述:
有没12脉冲的变频器推荐?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

12脉冲的变频器可以推荐1、柜式变频器ATV660和ATV960系列;2、APM模块化变频器(该产品在双数时也可以做12脉冲)。联系当地施耐德销售支持定制。变频器可配备用于12脉冲整流的两个并联的输入整流器,电源来自一台有两个异相次级绕组的独立变压器供电,如下图所示: