FA419159
FA419159
我们今天能为您提供什么帮助?
Accusine 4LS+ LCD触控式面板的外形尺寸和开孔尺寸分别是多少?
问题描述:
Accusine 4LS+ LCD触控式面板的外形尺寸和开孔尺寸分别是多少?
所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器
解决方法:
外形尺寸:260*150mm,开孔尺寸:218.5*120.1mm,如下图:
首次发布日期:
2021/5/17
修订日期:
2024/6/25
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
AccuSine 4LS+有源滤波器
探索更多
范围:
AccuSine 4LS+有源滤波器