我们今天能为您提供什么帮助?

Accusine 4LS+ LCD控制面板的输出干接点的作用是什么?

问题描述:
Accusine 4LS+ LCD控制面板的输出干接点的作用是什么?

所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器

解决方法:

LCD 控制面板提供三个干接点输出,其接脚定义及端子示意图如下图所示,用以作为远程监控之用,

其干接点默认涵义如下表所示:

干接点规格为:250 VAC/ 2 A, 30 VDC/2 A

LCD 控制面板输出干接点预设请见下表所示: