我们今天能为您提供什么帮助?

AccuSine 4LS+有缘滤波器对采样CT参数有要求吗?

问题描述:
AccuSine 4LS+有缘滤波器对采样CT参数有要求吗?

所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器

解决方法:

AccuSine 4LS+有缘滤波器采样CT变比可设定,一次侧电流100A-10000A,二次侧电流1A/5A,单台控制模块要求对应CT容量不低于1VA,精度不低于0.5级。