我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340和ATV930系列的制动电阻器VW3A773*、VW3A774*和VW3A775*安装时离周围物体的安装间距是多少?
问题描述:
ATV340和ATV930系列的制动电阻器VW3A773*、VW3A774*和VW3A775*安装时离周围物体的安装间距是多少?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

VW3A7730~7735,VW3A7740~7744,VW3A7750和VW3A7751这几个型号可以直接装到垂直面板上,可以横着装和竖着装,安装间距都是上下至少50mm,左右至少100mm,如下图:

VW3A7736~7738,VW3A7745~7748,VW3A7752~7757这几个型号需要装到水平面上,安装间距如下图: