我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器报F015是什么故障?

问题描述:
ATV310变频器报F015是什么故障?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310A变频器报F015是输出缺少3相故障。

可能原因:

1、电机未连接。

2、电机功率过低,低于变频器额定电流的6%。

3、输出接触器打开。

4、电机电流中存在瞬时不稳定性。

解决方法:

1、检查从变频器到电机的连接。

2、在低功率电机上测试或进行无电机测试。在出厂设置模式中,关闭输出缺相检测(605设置 00),测试完成后还原605为01。

3、检查并优化IR补偿310、电机额定电压304和电机额定电流305,然后执行自整定318。