FA419187
FA419187
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320的最大输出频率和什么有关系?
问题描述:
ATV320的最大输出频率和什么有关系?
所属产品线:
ATV320变频器
解决方法:
ATV320的最大频率参数“tFr”和电机额定频率"FrS“有关,tFr默认最大是FrS的10倍,所以当FrS是默认的50Hz时,tFr最大是500Hz。
当FrS改为60Hz后,tFr就可以到599Hz了。
首次发布日期:
2021/5/17
修订日期:
2024/6/14
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV320变频器
探索更多
范围:
ATV320变频器