我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器机架尺寸1-3, AI1接4-20mA,AI2接0-10V如何接线?

问题描述:
ATV340变频器机架尺寸1-3, AI1接4-20mA,AI2接0-10V如何接线?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器机架尺寸1-3(重载0.75kW-22kW),只有两个模拟量输入信号,当需要同时接入 4-20mA信号和0-10V信号时,需要将0-10V信号接入AI2通道。

  • 如果外接电位器,则应分别接10V、AI2+、AI2-,并将AI2-与COM短接;
  • 如果外接0-10V模拟量信号,则应该接AI2+、AI2-,并将AI2-与COM短接。