我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV312变频器报COF是什么故障?

问题描述:
ATV312变频器报COF的原因和解决措施

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312报COF是CANopen 通信中断故障。

可能原因:CANopen总线出现通信中断。
解决措施:
1、检查通信总线连接是否正常。
2、检查通讯是否超时。
清除错误代码:
在错误原因消除后,可以通过[ 故障自动复位] Atr 、[ 故障复位分配] rSF、重新上电来清除故障。