我们今天能为您提供什么帮助?

Video:XA2系列指示灯的快速安装指南

问题描述:
XA2系列指示灯如何安装?

所属产品线:
Harmony XA2

解决方法:

本视频主要介绍XA2系列指示灯的快速安装:

XA2系列指示灯包含指示灯本体和紧固圈;

推荐使用套筒工具 ZB5AZ905紧固本体和紧固圈;

将指示灯本体放入预先开好的φ22.3mm 的固定孔中,后端使用紧固圈固定,使用套筒工具ZB5AZ905紧固;

接上电源X1 X2 电源端子,安装完成。