我们今天能为您提供什么帮助?

Video:XA2系列平头按钮的快速安装和拆卸指南

问题描述:
XA2平头按钮如何安装和拆卸?

所属产品线:
Harmony XA2

解决方法:

本视频主要介绍XA2系列平头按钮的快速安装和拆卸:

XA2系列平头按钮包含按钮头、密封圈、紧固圈、带触点基座;

推荐使用套筒工具ZB5AZ905紧固;

首先将密封圈套在按钮头上,将按钮头放入预先开好的φ22.3mm的圆孔中;

后端使用紧固圈固定,使用套筒工具ZB5AZ905紧固;

将带触点的基座固定在按钮头上,安装完成。