Video:ABL2系列开关电源L型辅助支架安装介绍
问题描述:
ABL2*K系列开关电源L型辅助支架如何安装?所属产品线:
Modicon Easy ABL2解决方法:
本视频主要介绍ABL2系列开关电源L型辅助支架安装:
ABL2REM24015K\ABL2REM24020K\ABL2REM24045K\ABL2REM24065K 35W 到150W开关电源使用小号的L型辅助支架ABL2K03A,使用M3×6mm的安装螺钉。
ABL2REM24085K\ABL2REM24100K\ABL2REM24150K 200W 到350W的开关电源使用大号的L型辅助支架ABL2K03B,使用M4×6mm的安装螺钉。
安装时,先将L型支架开孔固定。再将开关电源固定到L型支架上。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。