Video:ABL2系列开关电源DIN导轨安装介绍
问题描述:
ABL2*K系列开关电源DIN导轨如何安装?所属产品线:
Modicon Easy ABL2解决方法:
本视频主要介绍ABL2系列开关电源DIN导轨安装:
ABL2REM24015K\ABL2REM24020K\ABL2REM24045K\ABL2REM24065K 35W 到150W开关电源使用1个夹装式安装板 ABL2K02,使用M4×4.5mm的安装螺钉。
ABL2REM24085K\ABL2REM24100K\ABL2REM24150K 200W 到350W的开关电源使用使用2个夹装式安装板 ABL2K02,使用M4×4.5mm的安装螺钉。
安装时,先将夹装式安装板固定在开关电源背面对应的开孔上,再将装有夹装板的开关电源直接固定在DIN导轨上即安装完成。
是否有帮助?