我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Zelio RM22和RM35系列测量控制继电器介绍

问题描述:
Zelio RM22和RM35系列测量控制继电器简介

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

为什么Zelio RM22和RM35系列测量控制继电器能用适用于各种应用?

通过手机扫描产品包装上的二维码即可以快速访问产品说明书,快速获取设备的时序图,快速设置指南。

RM22和RM35系列产品为各种条件下的应用,包括灰尘及低照度环境,设计了解决方案。

设备上有对应的LED灯指示电源状态。

测试诊断按钮用于快速检查下游电路。

RM22和RM35 系列测量控制继电器服务于各行各业,产品符合各种国际标准。