问题描述:
TM241与ATV320通讯,使用MC_JOG或速度功能块,里面的速度单位,手册上写的用户定义单位,具体指什么?所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器; Modicon M241; Modicon M251解决方法:
此功能块的velocity引脚中的用户单位具体的单位为转速,具体换算到变频器的频率和变频器设置的额定转速NSP有关系,如异步转速为1410,则同步转速为1500,此时参数值对应的为1500对应50Hz。

是否有帮助?








我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
此功能块的velocity引脚中的用户单位具体的单位为转速,具体换算到变频器的频率和变频器设置的额定转速NSP有关系,如异步转速为1410,则同步转速为1500,此时参数值对应的为1500对应50Hz。

是否有帮助?