我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M258 系列PLC模块是否支持热插拔?

问题描述:
M258 系列PLC模块是否支持热插拔?

所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

M258的热插拔是指能够将 I/O 电子模块从其总线基板拆下,然后将其更换为相同的电子模块,同时 TM5 系统 保持通电状态,不会中断控制器的正常操作。当电子模块装回其总线基板,或更换为具有相同参考号的另一个电子模块时,电子模块可再次开始工作。仅电子模块能进行热插拔。请勿在总线基板或与总线基板集成的电子模块(如袖珍 I/O 模块)上尝试进行热插拔操作。以下是不能热插拔的模块: