问题描述:
Vijeo Designer 软件中新建变量如果用多重复制来做,对于字符串,它总是默认的80个位来偏移,如何自定义呢?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:

多重复制字符串变量,偏移大小默认是80位,也就是被复制的字符串变量的字节数*8。地址跨度是5个字,如下图

如果想自定义地址偏移增量,可以在字符串变量属性中设置数据细节字节个数为需要的数量,然后再多重复制。地址跨度2个字,如下图

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站

多重复制字符串变量,偏移大小默认是80位,也就是被复制的字符串变量的字节数*8。地址跨度是5个字,如下图

如果想自定义地址偏移增量,可以在字符串变量属性中设置数据细节字节个数为需要的数量,然后再多重复制。地址跨度2个字,如下图

是否有帮助?