FA419214
FA419214
我们今天能为您提供什么帮助?
M580与 M340通过 ETHERNET IP协议进行通讯,如何配置?
问题描述:
M580与 M340通过 ETHERNET IP协议进行通讯的配置方法
所属产品线:
Modicon M580 ePAC
解决方法:
配置方法,如附件。
附件
M580( 主)与 M340(从)通过 ETHERNET IP协议EDS进行通讯的实验(修改版)_20191021095437.docx
首次发布日期:
2021/5/24
修订日期:
2021/5/24
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M580
探索更多
范围:
Modicon M580