我们今天能为您提供什么帮助?

Trihal 系列干式变压器出厂有哪些配置?

问题描述:
Trihal 系列干式变压器出厂有哪些配置?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

不带保护外壳 (IP00) 的 Trihal 出厂配置如下:

1、4 个双向扁平轮 (当客户要求时);

2、4 个吊耳;

3、底座上的牵引孔;

4、2 个接地点;

5、1 个 铭牌 (高压侧);

6、2 个“有电危险”警示标记 (信号 C10);

7、无载调压分接片,变压器断电时操作,使变压器适应实际的供电电压;

8、高压侧连接杆,带有从上引出的连接线;

9、向上引出的低压出线母排;

10、1 份合格证明书和一份安装、运行及维护手册。

带 IP21 金属保护外壳的 Trihal 出厂配置如下:

1、无保护外壳 (IP00) 的 Trihal 如上面所述的全部内容

2、1 套 IP21 金属保护外壳

(1)标准的防腐蚀保护;

(2) 在外壳顶部有2块用于进出线开孔的铝板 (适用于顶部进出线的情况)。 1 块

在高压侧,1 块在低压侧;

(3)2个电缆支架,位于高压侧,以便高压电缆从上方或下方连接进入。