ATV630、ATV930变频器4-20mA调速,端子启动如何设置?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器4-20mA调速,端子启动如何设置?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630,ATV930变频器设置参数都一样,菜单编号略有不同,请按对应路径设置。不清楚如何进入菜单和接线请点击相关链接查看。
变频器接线图:接线图
4-20ma调速,端子启停功能以下面为示例:启停命令为端子,接线是DI1与24V;频率给定通过4-20mA模拟量,接线是AI1,COM。
1、变频器启动命令为端子启停。需要设置:①给定频率通道1-AI1;②控制方式-组合通道。
ATV630设置路径:
ATV930设置路径:
2、变频器模拟量类型设置,需要设置:①AI1类型-电流,②AI1最小值-0mA,③AI1最大值-20mA。
ATV630设置路径:
ATV930设置路径:
参数设置是否正确按照如下步骤检测:AI1和COM端子给定4-20mA模拟量,DI1和+24V接通,变频器会以给定的频率来运行。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?