我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器电位计调速或0-10V模拟量调速,端子启动如何设置?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器电位计调速或0-10V模拟量调速,端子启动如何设置?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器设置参数都一样,菜单编号略有不同,请按对应路径设置。不清楚如何进入菜单和接线请点击相关链接查看。

变频器如何进入菜单:ATV630变频器 ATV930变频器

变频器接线图:接线图

0-10V调速或者电位器调速,端子启停功能以下面为示例:启停命令为端子,接线是DI1与24V;频率给定通过0--10V模拟量,接线是AI1,COM,如果频率给定通过电位器调速,接10V,AI1,COM。

1、变频器启动命令为端子启停。需要设置:①给定频率通道1-AI1;②控制方式-组合通道。

ATV630设置路径:

ATV930设置路径:

2、变频器模拟量类型设置。需要设置:①AI1类型-电压,②AI1最小值-0,③AI1最大值-10V.

ATV630设置路径:

ATV930设置路径:

参数设置是否正确按照如下步骤检测:AI1和COM端子给定DC0-10V模拟量电压或者通过电位器调速,DI1和+24V接通,变频器会以给定的频率来运行。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。