ATV630、ATV930变频器如何设置中文面板调速,端子启停?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何设置中文面板调速,端子启停?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630,ATV930变频器设置参数都一样,菜单编号略有不同,请按对应路径设置。不清楚如何进入菜单请点击相关链接查看。
功能描述:通过DI1和+24V接通启动变频器,断开停止变频器,滑动中文面板的触摸式旋钮来调节运行频率的大小。
此功能需要设置三个参数①给定频率通道1-远程终端;②控制方式-隔离通道;③命令通道1分配-端子排。设置路径如下:
ATV630设置路径:
ATV930设置路径:
参数设置是否正确按照如下步骤检测:DI1端子和+24V接通运行变频器,如下图,按ESC键返回到主界面,顺时针滑动触摸式旋钮增加频率,逆时针滑动触摸式旋钮减小频率。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?