我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德的哪些系列表计具有电度测量功能?
问题描述:
施耐德的哪些系列表计具有电度测量功能?

所属产品线:
ION8600; ION8650; ION7650; ION9000电能质量监测装置; PM8000系列电能质量仪表; PM3200; PM5000; PM2000; PM5350P; iEM2000; Acti 9 iME; iEM3000

解决方法:

1、具有电能测量的导轨式仪表系列有:iEM2000、iME、PM3200、iEM3000;

2、具有电能测量的盘面安装仪表系列有:DM2000系列中的DM2350、PM2000、PM5000、PM5350P、PM8000、ION7000、ION8000、ION9000。