我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ION8650 选配I/O扩展模块时连接到I/O模块的扩展线应该怎么选?
问题描述:
ION8650 选配I/O扩展模块时连接到I/O模块的扩展线应该怎么选?

所属产品线:
ION8650

解决方法:

ION8650本体引出的I/O扩展接口可直接插接到I/O扩展模块(如下图所示),如果现场表本体与I/O扩展模块间的距离超出此线的距离,可选择CBL-8X00IOE5FT(长5 ft)进行 或 CBL-8X00IOE15FT(长15 ft)进行扩展,连接在下图的1和2之间。