ION7650如何配置Time of Use (分时计费)?
问题描述:
ION7650如何配置Time of Use (分时计费)?所属产品线:
ION7650解决方法:
可以使用 ION 软件配置ION7650分时计费,不能使用前面板来配置分时计费。
1、使用 ION Setup
Time of Use Setup Assistant 可以帮助您配置分时计费模块。
(1)打开 ION Setup 并连接到测量仪,使用 Basic Mode。
(2)在 Setup Assistant 中,导航至 Revenue > Time of Use。

(3)从列表中选择一个分时计费程序 (在本例中为 Sample TOU) ,点击 Edit。
(4)遵循分时计费向导来配置您的计划。点击 Send,在测量仪上保存您的 TOU 计
划。
2、使用 Designer
在 Designer 中打开测量仪,选择 Options > Edit TOU Programs。遵循向导中的
步骤。

是否有帮助?