PM8000仪表如何将英文菜单更改为中文菜单?
问题描述:
PM8000仪表如何将英文菜单更改为中文菜单?所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表解决方法:
PM8000仪表可支持多种语言,更改语言步骤如下:
◆ 按【Home键】(小房子图标的),进入设置菜单。
◆ 按【下键】,翻到最后一项 Setup Menu ,按【最右键】确认,进入设置子菜单。
◆ 按【下键】,翻到 Language Setup ,按【最右键】确认。如需输入用户名和密码,则用户名为user1,密码为0,之后进入语言选项。
◆ 按【下键】,翻到最后一项 Chinses ,按【最右键】确认,此时弹出更改提示,按【最右键】保存更改。
是否有帮助?