我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM8000如何通过IEC61850协议获取Sag/Swell输出寄存器数据?
问题描述:
PM8000如何通过IEC61850协议获取Sag/Swell输出寄存器数据

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

应用环境:
PM8000

原因:
PM8000的icd文件中没有Sag/Swell相关的数据

解决方法:

1  进入ION Setup初级模式,找到Communication下的3rd Party Protocols,选择IEC61850下的Customer Analog进行编辑:


2  勾选上Show all available registers,找到Sag/Swell并选中需要通过IEC61850传输的数据,点击向右的按钮,最多可以配置16个输出寄存器:



3 在LN CUS1_GGIO6中即可找到与之对应的AnIn1~AnIn16:

4 用IEC61850测试工具进行测试: