PM8000仪表有几种方式配置骤升/骤降(sag/swell)报警功能?
问题描述:
PM8000仪表有几种方式配置骤升/骤降(sag/swell)报警功能?所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表解决方法:
PM8000仪表如何配置骤升/骤降配置有两种方式(注:屏幕配置不了骤升/骤降功能):
方式一:1. 启动 ION Setup。2. 打开测量仪的 Setup Assistant。3. 导航到 Alarming > Sag/Swell。4. 选择要配置的参数, 然后单击 Edit。随即显示该参数的设置对话框。 具体可以参考下面两个截图:
方式二:1. 启动 ION Setup。2. 进入测量仪高级模式(Ctrl+鼠标单击左侧仪表)。3. 导航到 Disturbance Analyzer Modules并单击。4. 双击要配置的电流和电压骤升/骤降报警功能, 然后进入编辑子菜单。随即显示该参数的设置对话框。 具体可以参考下面截图:
是否有帮助?