我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
IM10/IM20面板安装时,开孔尺寸是否有错,如何安装?
问题描述:
IM10/IM20面板安装时,开孔尺寸是否有错,如何安装?

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:

IM10/IM20面板安装时,开孔尺寸没有错,高度方向的93.7,包含了卡夹的尺寸,安装时,将接线端子取下。倾斜着先让卡夹穿过门开孔即可。