FA419254
FA419254
我们今天能为您提供什么帮助?
IFL12系列绝缘故障定位器继电器输出触点的容量是多少?
问题描述:
IFL12系列绝缘故障定位器继电器输出触点的容量是多少?
所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置
解决方法:
继电器输出触点容量:250VAC/6A、48VDC/1A。
首次发布日期:
2021/5/24
修订日期:
2021/5/24
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Vigilohm 绝缘监测装置
探索更多
范围:
Vigilohm 绝缘监测装置