我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
IFL12系列绝缘故障定位器装置电源是多少?A1和A2电源端子分极性吗?
问题描述:
IFL12系列绝缘故障定位器装置电源是多少?A1和A2电源端子分极性吗?

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:

IFL12系列绝缘故障定位器装置电源如下:

(1)IFL12、IFL12C、IFL12MC装置电源为

100...300 V LN / 440 V LL~ ± 15% 50/60 Hz

80...120 V LN~ ± 15% 400 Hz

100...440 VDC ± 15%

(2)IFL12L装置电源为24...48VDC ± 15%

其中A1、A2端子是无极性的。