我们今天能为您提供什么帮助?

IM400如何进行绝缘测量和绝缘故障检测测试?

问题描述:
IM400如何进行绝缘测量和绝缘故障检测测试?

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:
  1. 检查绝缘测量时,建议在 Vigilohm IM400 的端子 1 和 3 之间连接一个已知阻抗 (10 kΩ),然后验证对其的测量是否正确。在进行该测试时,不要将 Vigilohm IM400 连接到受监控网络。
  2. 检查绝缘故障检测时,建议将 Vigilohm IM400 的端子 1 和 3 联接在一起(形成 0 Ω 绝缘故障)。在进行该测试时,不要将 Vigilohm IM400 连接到受监控网络。