ATV630,ATV930变频器自由停车如何设置,停车类型如何修改?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器自由停车如何设置,停车类型如何修改?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630,ATV930变频器设置参数都一样,菜单编号略有不同,请按对应路径设置。不清楚如何进入菜单请点击相关链接查看。
设置自由停车有两种方法:
一,修改停车类型为自由停车。
ATV630设置路径:
ATV930设置路径:
备注:停车类型默认是斜坡停车,上面是设置停车类型为自由停车的设置步骤,如果需要其他停车方式,可以进入这个参数选择相应的停车方式。
二,设置自由停车分配功能。假设自由停车分配给DI3(低电平),当DI3端子未激活,变频器自由停车。
ATV630设置路径:
ATV930设置路径:
备注:DI3为1时是正常就绪rdy状态,DI3为0时是自由停车nst状态。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?