Video:LC1D205接触器机械互锁附件LA9FG970如何安装
问题描述:
LC1D205接触器机械互锁附件LA9FG970如何安装所属产品线:
国产TeSys Deca接触器解决方法:
本视频主要讲解2台大规格接触器LC1D205机械互锁附件LA9FG970的介绍和安装。
LA9FG970是用于LC1F185、LC1F225、LC1D205和LC1D245大规格接触器水平安装的机械互锁附件,附件有两个相同的互锁模块,分别装在两台接触器左侧。
机械互锁水平安装时,需要将左侧的接触器旋转180°安装。固定完成后取下灭弧罩,再将灭弧罩旋转180°安装。
是否有帮助?